Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Monitoramento das condições: transformando estratégias de manutenção em ação

Para elevar as atividades de manutenção a um novo patamar, o monitoramento das condições fornece as informações e os dados necessários para uma tomada de decisões melhor informadas e antecipadas, em grande escala.

Mulheres com um tablet em frente a uma instalação

Estratégias de manutenção como manutenção preventiva ou preditiva definem como as atividades de manutenção são executadas. O monitoramento das condições fornece aos especialistas as informações básicas necessárias para decidir quando uma ação é realmente necessária.

Ao utilizar equipamentos com funções digitais e conectividade segura, os operadores industriais e equipes de manutenção obtêm uma visão das condições dos ativos durante a operação, seja remotamente ou diretamente no equipamento. Ter acesso a essas informações é o que permite o monitoramento das condições e possibilita ações de manutenção melhor informadas e antecipadas.

Isso não define uma estratégia de manutenção nem substitui conhecimento técnico em manutenção.  Em vez disso, esse acesso oferece uma visão factual sobre a saúde dos ativos, com base em dados reais da operação, para que ações de manutenção possam ser acionadas ou planejadas, visando otimizar os trabalhos de manutenção. Embora essas informações ajudem a detectar eventos ou anomalias e apoiem o processo de tomada de decisão sobre quando e como intervir, a responsabilidade continua sendo inteiramente dos operadores e profissionais de manutenção.

Nesse sentido, o monitoramento das condições é relevante tanto para as equipes de manutenção e confiabilidade que buscam aprimorar a tomada de decisões quanto para os líderes de operações que avaliam se as abordagens baseadas nas condições podem ser aplicadas de forma confiável em grande escala.

Homem diante de uma parede cheia de equipamentos, com um tablet na mão ©Endress+Hauser

Por que o monitoramento das condições é importante para a manutenção

Está se tornando cada vez mais difícil avaliar a saúde dos equipamentos apenas por meio de verificações periódicas, e é aí que entra o monitoramento das condições. À medida que os ativos se tornam mais complexos e a infraestrutura mais distribuída, as abordagens tradicionais baseadas em inspeções têm dificuldade em fornecer informações em tempo hábil.

Ao mesmo tempo, as equipes de manutenção muitas vezes enfrentam recursos limitados e uma pressão crescente para manter as instalações em funcionamento dentro de um orçamento definido. Assim, as equipes concentram seus esforços nos ativos críticos, onde o impacto é maior. Como resultado, os ativos não críticos são muitas vezes negligenciados, o que faz com que os problemas se acumulem silenciosamente e passem despercebidos até que afetem a qualidade, a disponibilidade ou a segurança.

Ao coletar e contextualizar continuamente os dados operacionais, o monitoramento das condições transforma o comportamento dos ativos em informações úteis na prática. Isso permite uma transição para o monitoramento baseado nas condições, em que as decisões de manutenção são determinadas pela condição real dos ativos, em vez de intervalos fixos de manutenção, permitindo que as equipes intervenham mais cedo e com maior confiança.

O que é monitoramento das condições? Transformando dados de ativos em decisões de manutenção

O monitoramento das condições permite visualizar o estado dos ativos durante a operação, por meio da observação de parâmetros mensuráveis ao longo do tempo. Esses parâmetros podem incluir valores de pressão, vazão, temperatura, nível ou qualidade, dependendo do ativo e da aplicação. O objetivo é detectar alterações ou comportamentos anormais em comparação à operação normal e classificá-los de acordo com os códigos de status NE107, a fim de planejar as atividades de manutenção de maneira eficaz. O objetivo não é prever falhas com muita antecedência, mas sim fornecer informações importantes.

Em sua essência, o monitoramento das condições digitaliza a saúde dos ativos. Os dados da operação e dos sensores são coletados continuamente ou em intervalos regulares e apresentados de forma transparente, proporcionando uma visão confiável das condições atuais dos ativos. Essa visibilidade permite que as equipes de manutenção identifiquem quando há mudanças no comportamento e quando pode ser necessária uma intervenção. As decisões continuam sendo tomadas por humanos ou com base em regras, mas se fundamentam em dados objetivos sobre as condições, e não em suposições ou cronogramas fixos.

O sistema funciona estabelecendo uma linha de base que representa o comportamento normal dos ativos em condições reais de operação. Os desvios em relação a essa linha de base indicam que algo mudou. Essas mudanças podem ser o resultado de desgastes, obstruções, desvios ou distúrbios no processo. Em vez de se basear apenas em valores de sinais isolados ou em alarmes, o monitoramento das condições concentra-se em tendências e desvios que indicam eventos significativos.

O monitoramento das condições fornece evidências para a tomada de decisões; as estratégias definem como essas decisões são executadas. Ele oferece a transparência necessária para a manutenção baseada nas condições e apoia, por meio das informações, estratégias como a manutenção preventiva. Ao basear as decisões no comportamento real dos ativos, as equipes podem intervir mais cedo, evitar trabalhos desnecessários e alinhar as ações de manutenção com maio eficiência das prioridades operacionais.

Os elementos-chave de um monitoramento das condições eficaz ©Endress+Hauser
Os elementos-chave de um monitoramento das condições eficaz

Elementos-chave para um monitoramento eficaz das condições

Um monitoramento eficaz das condições depende da interação entre diversos elementos essenciais:

  • Medições de campo confiáveis. Como ponto central estão medições de campo confiáveis que reflitam com precisão o comportamento dos ativos. Sem dados confiáveis na fonte, as análises posteriores perdem o sentido.
  • Disponibilidade consistente de dados. A disponibilidade consistente dos dados é igualmente importante — quer o acesso seja feito localmente ou remotamente, os dados devem estar disponíveis quando for necessário tomar decisões.
  • Indicação clara de desvios. A identificação e definição claras de desvios ou estados anormais ajudam as equipes a concentrar a atenção onde mais importa.
  • Diagnósticos compreensíveis. Para garantir que as ações corretivas adequadas sejam tomadas, são necessários diagnósticos claros e compreensíveis.
  • Conectividade eficiente e segura. A conectividade é a base de todos esses elementos e garante que o monitoramento das condições possa aumentar de escala de forma eficaz.

Conectividade e acesso remoto

A conectividade é o que permite que o monitoramento das condições vá além dos ativos individuais e possa apoiar operações distribuídas. Ela pode ser implementada utilizando diferentes arquiteturas, dependendo dos requisitos operacionais. Configurações locais são comuns quando o monitoramento está estreitamente integrado aos sistemas de automação existentes. Arquiteturas conectadas à nuvem agregam valor a ativos distribuídos ou de difícil acesso.

A conectividade permite o monitoramento praticamente em tempo real em qualquer arquitetura, dependendo da aplicação e dos requisitos de segurança. Protocolos comuns de comunicação industrial, como HART, Profinet, Ethernet/IP, e também o IO-Link e a Ethernet‑APL, permitem o acesso a dados de diagnóstico e de processo a partir dos equipamentos de campo.

Equipamentos de borda e gateways muitas vezes agregam e pré-processam dados, permitindo uma transmissão segura e, ao mesmo tempo, reduzindo a carga para os sistemas centrais. Um requisito fundamental é a coexistência segura com SDCDs e ambientes de automação. O monitoramento das condições complementa os sistemas de controle, proporcionando maior visibilidade sem interferir na operação.

Porque o monitoramento remoto das condições agrega valor

Muitos ativos industriais são distribuídos, móveis ou de difícil acesso. Nesses casos, as verificações manuais são ineficientes e exigem muitos recursos.

O monitoramento remoto das condições permite uma visibilidade centralizada de todos os ativos através da visualização em tempo hábil das condições em ativos distribuídos, sem a necessidade de visitas contínuas aos ativos. Os desvios são detectados mais cedo e com melhor contexto, permitindo que as equipes de manutenção planejem intervenções de forma mais eficaz. Isso permite que as equipes de manutenção organizem intervenções com base em um tempo em inatividade planejado, em vez de reagir sob pressão. Isso melhora a priorização, reduz o trabalho emergencial e contribui para uma execução mais previsível da manutenção.

Do monitoramento das condições ao monitoramento específico para cada aplicação

O monitoramento das condições oferece uma camada de detecção genérica para todos os ativos. Ele identifica desvios e comportamentos anormais, independentemente da indústria ou da aplicação.

Para otimizar a manutenção, o próximo passo é relacionar essa visibilidade à criticidade dos ativos e às prioridades de manutenção. Isso transforma dados genéricos sobre condições em informações úteis para um melhor planejamento, priorização e intervenção.

Estação de tratamento de água com soluções de monitoramento instaladas no gradil ©Endress+Hauser

Exemplo: monitoramento das condições em aplicações da indústria de água, esgoto e efluentes

Como um exemplo, em aplicações de água, esgoto e efluentes, a otimização da manutenção está fortemente ligada à confiabilidade, qualidade e conformidade do processo. O monitoramento das condições torna visível o comportamento do processo, ajuda a detectar anomalias logo no início e fornece as evidências documentadas necessárias para uma operação à prova de auditorias. Em toda a infraestrutura distribuída, isso permite decisões de manutenção mais direcionadas e operações mais confiáveis.

Monitoramento das condições em aplicações de água, esgoto e efluentes

O monitoramento das condições ajuda os operadores do setor de água, esgoto e efluentes a detectar anomalias logo no início, apoiar ações de manutenção direcionadas e manter registros prontos para auditorias em toda a infraestrutura distribuída. Isso fortalece, ao mesmo tempo, a confiabilidade, a qualidade e a conformidade.

Veja como o monitoramento das condições contribui para a otimização da manutenção em operações da indústria de água, esgoto e efluentes.

Perguntas frequentes

Notas finais

Como podemos ajudar você em sua jornada de digitalização?